{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Czy w sterownikach Zelio można skonfigurować wyjście do funkcji PWM?

Nie. W programowalnych przekaźnikach Zelio nie występuje możliwość zrealizowania PWM. Cyfrowe wyjścia przekaźników SR2/SR3 mogą zostać skonfigurowane do następujących funkcji (tryb FBD):
  • BOOLEAN Equation (Boolean function)
  • SET and RESET Function (RS switching)
  • PRESET COUNT Up/Down Counter
  • H-SPEED COUNT (Fast Counter)
  • UP/DOWN COUNT (Up/Down Counter)
  • TIMER A/C (Timer)
  • TIMER BW (Pulses on Edges)
  • TIMER Li (Cyclic Timing)
  • TIMER B/H (Time out)
  • COMP IN ZONE Comparison
  • PRESET H-METER (Preset Hour Counter)
  • TRIGGER (Schmitt Trigger)
  • COMP IN ZONE (Comparison of two values)
  • GAIN Function
  • DISPLAY (LCD Screen display)
  • TEXT
  • TIME PROG (Daily, weekly, yearly programmer)
  • BISTABLE (Impulse Relay)
  • MUX (Multiplexing)
  • ADD/SUB (ADD/SUB Arithmetic Function)
  • MUL/DIV (MUL/DIV Arithmetic Function)
  • CAM BLOCK (Cam Programmer)
  • ARCHIVE
  • STATUS (Module Status)
  • CNA (Bit to Word Conversion)
  • CAN (Word to Bit Conversion)
  • SLIn (Serial Port Input)
  • SLOut (Serial Port Output)
  • COM (Message)
  • Sunrise/Sunset
  • Suntrack
Dowiedz się więcej o sterownikach
Dowiedz się więcej
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej