Szukaj często zadawanych pytań
Jaka jest różnica pomiędzy przekaźnikami kontrolnymi RM4JA32MW oraz RM35JA32MR
Przekaźniki Zelio RM35JA32MR jest do odświeżona wersja przekaźnika RM4JA32MW, która różni się przede wszystkim:
W załącznikach znajduję się instrukcje do przekaźników RM4 oraz RM35.
- Dodatowym wskaźnikiem stanu LED
- Wyposażeniem w przycisk diagnostyczny TEST
- Funkcja pracy w oknie >I> (w RM4 dostępna była jedynia nastawa % prądu I)
- Przekaźniki RM35 posidają dodatkowo aprobaty UL, CSA, GL, RCM, EAC, CCC, CE, RoHS, China ROHS (RM4 posiadały jedynie UL, CSA, GL)
- Zmiana kolorystyki z koloru kremowego na ciemny szary.
W załącznikach znajduję się instrukcje do przekaźników RM4 oraz RM35.
Opublikowano dla:Schneider Electric Polska
Załączniki
Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range: