Szukaj często zadawanych pytań
Jak wybrać typ zasilania dla rozdzielnicy głównej w programie EcoStruxure Power Design?
W celu zdefiniowania typu zasilania należy stworzyć nowy projekt, wybierając polecenia z paska zadań jak na poniższym zdjęciu:

Następnie po wciśnięciu polecenia "Projekt nn" zostanie wyświetlenie okno jak poniżej:

Na dole okna są przedstawione dostępne opcje zasilania tj.:
Następnie po wciśnięciu polecenia "Projekt nn" zostanie wyświetlenie okno jak poniżej:
Na dole okna są przedstawione dostępne opcje zasilania tj.:
- Linia nn
- 2 transformatory bez pracy równoległej (ze sprzęgłem)
- 3 transformatory bez pracy równoległej (ze sprzęgłem)
- 1 transformator
- 2 transformatory w pracy równoległej (bez sprzęgła)
- 3 transformatory w pracy równoległej (bez sprzęgła)
Opublikowano dla:Schneider Electric Polska
Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range: