{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Czy przekaźnik Zelio RM35TM może działać bez podłączania faz sieciowych L1, L2, L3?

Tak, RM35TM posiada niezależne od siebie funkcje kontroli zasilania i temperatury. W przypadku wykrycia błędu fazy przekaźnik zmienia stan wyjścia R2 (styk 21-24), który jest powiązany tylko z kontrolą zasilania fazowego.
Funkcja kontroli temperatury działa niezależnie od stanu kontroli zasilania fazowego. Kiedy więc zostanie wykryty błąd temperatury, wyjście R1 (styk 11-14) zmienia stan niezależnie od stanu sterowania zasilaniem funkcji.

Dowiedz się więcej
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej