{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jaka jest różnica między stykami pomocniczymi 29450 i 29452?

Różnica polega na tym, że styk o symbolu  29452 jest stykiem dla niskich obiążeń z 1 mA przy 4 V DC i 5 A, podczas gdy styk 29450 ma standardowe 100 mA przy 24 V i 6 A.


Dowiedz się więcej o produktach serii Compact NSX nowej generacji

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Produkt:
29450
Dowiedz się więcej
Produkt:
29450