W czym możemy Ci dziś pomóc?

Którego telegramu PROFINET należy użyć, w celu odczytania więcej niż 2 cyklicznych danych z przemiennika częstotliwości Altivar?

Aby odczytywać lub zapisywać więcej niż 2 dane cykliczne przez PROFINET z przemienników ATV process lub ATV machine, konieczne jest użycie odpowiedniego typu telegramu. Nie należy używać telegramu 1 (profidrive), ponieważ ma on tylko 2 okresowe słowa wejściowe i 2 okresowe słowa wyjściowe. Nie należy również używać telegramu 100, ponieważ ma on takie same ograniczenia.
Odpowiednie są telegramy 101 lub 102, w załączniku znajduje się tabela z podręcznika ATV320 PROFINET.
Jeśli potrzebne są tylko dane cykliczne, telegram 102 jest prawidłowy. Telegram 101 oferuje to samo co 102 plus obszar acykliczny (PKW), za pomocą którego można uzyskać dostęp do dowolnego rejestru.
Więcej informacji na temat PKW można znaleźć w podręczniku PROFINET dla danego przemiennika.
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu

Schneider Electric Polska

Załączniki
Telegram100,101,102 comparison.jpg [287.91 KB]