Jakie są różnice między zasilaniem 220VAC, 230VAC i 240VAC i jakiego napięcia należy używać?
W 1994 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej zdecydowały się na harmonizację napięcia na poziomie 230Vac. Oznaczało to, że konsumenci mogli mieć pewność, że produkt zakupiony w Wielkiej Brytanii będzie działał w innym kraju UE i odwrotnie (przy użyciu odpowiedniego adaptera).
Ponieważ wymiana wszystkich istniejących rozdzielnic sieciowych w celu zapewnienia zgodności z nowym poziomem napięcia 230V nie była ekonomicznie opłacalna, przyjęto podejście polegające na zwiększeniu tolerancji zasilania w taki sposób, aby objąć zarówno istniejące napięcie 220Vac, jak i 240Vac.
Jeśli chodzi o sprzęt sieci niskiego napięcia, nic się nie zmieniło wraz z harmonizacją napięcia.
Nowe europejskie wartości tolerancji (230Vac +10% -6%) zostały wybrane tak, aby obejmowały wszystkie istniejące napięcia zasilania, więc każde zasilanie, które było zgodne wcześniej, będzie zgodne później. Jednak z biegiem lat, w miarę instalowania nowych rozdzielnic sieciowych, napięcie znamionowe 230Vac staje się coraz bardziej powszechne.
Jeśli chodzi o urządzenia końcowe, przed harmonizacją produkty były projektowane na 220Vac i 240Vac w zależności od tego, gdzie dany produkt miał być sprzedawany. Po harmonizacji producenci zaczęli projektować urządzenia końcowe zgodnie z nowym napięciem znamionowym 230Vac, ale nadal można znaleźć urządzenia 220Vac i 240Vac przeznaczone na rynki inne niż europejski.
Dowiedz się więcej o stycznikach i wyłącznikach Tesys