Wyzwalacze napięciowe MX lub MN służą do zdalnego wyłączania aparatu. Często wykorzystywane są do wyłączeń awaryjnych. Zaleca się testowanie systemu co sześć miesięcy.
Wyzwalacz podnapięciowy MN (zanikowy)
Wyzwalacz MN otwiera wyłącznik, gdy jego napięcie zasilania spadnie do wartości poniżej 35% napięcia znamionowego Un. Wyzwalacz podnapięciowy w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego zapewnia bezpieczne wyłączenie awaryjne. Wyzwalacz MN jest stale zasilany, a napięcie jest przerywane w przypadku:
- naciśnięcia przycisku awaryjnego,
- chwilowego zaniku zasilania, utrata napięcia powoduje otwarcie wyłącznika.
Warunki otwarcia
Wyzwalanie wyłącznika przez wyzwalacz MN spełnia wymagania normy IEC 60947-2.
- Otwarcie wyłącznika jest zagwarantowane, gdy napięcie na wyzwalaczu jest mniejsze lub równe 0,35 x Un.
- Jeśli napięcie zasilania wynosi od 0,35 do 0,7 Un, otwarcie jest możliwe, ale nie jest gwarantowane. Powyżej 0,7 Un wyzwalacz nie otworzy wyłącznika.
Warunki zamknięcia
Przy braku napięcia na wyzwalaczu MN nie da się zamknąć wyłącznika, ani ręcznie, ani elektrycznie. Zamknięcie jest możliwe przy napięciu większym lub równym 0,85 x Un. Poniżej tego progu zamknięcie nie jest gwarantowane.
Wyzwalacz nadnapięciowy MX (wzrostowy)
Wyzwalacz MX otwiera wyłącznik po podaniu napięcia na cewkę wyzwalacza. Sygnał może być impulsowy (min. 20 ms) lub stały.
Gdy wyzwalacz MX jest zasilany, automatycznie otwiera wyłącznik, otwarcie jest zapewnione dla napięcia większego lub równego 0,7 x Un.
Dowiedz się więcej o wyłącznikach i rozłącznikach Masterpact oraz Compact
Opublikowano dla: Schneider Electric Polska