Jak podłączyć wyzwalacz wzrostowy z wbudowanym stykiem sygnalizującym iMX+OF o numerze referencyjnym A9A26946 lub A9N26946?
W wyzwalaczu iMX+OF pętla wyzwalacza "Faza, Przycisk, Neutralny" musi być podłączona pomiędzy zaciskami C1 i C2 w celu przekazania sygnału przez wewnętrzny styk samoczynnego wyłączenia i uniknięcia uszkodzenia cewki.
Zaciski 12 i 14 są przeznaczone do sygnalizacji położenia wyłącznika.
Schematy połączeń:
iMX zasilany z sieci
Przycisk zamykania z kontrolą obecności napięcia (iMX+OF)
Funkcje urządzeń pomocniczych iMX, iMX+OF (wyzwalaczy prądowych)
- Wyzwolenie podłączonego urządzenia zabezpieczającego, gdy na zaciskach urządzenia pomocniczego pojawi się napięcie (sterowane: normalnie zamkniętym przyciskiem, stykiem bezpotencjałowym itp.)
- Wyłącznik zabezpieczający można zresetować dopiero po zaniku napięcia na zaciskach pomocniczych.
- Sterowanie za pomocą przycisku blokującego umożliwia wyzwolenie obwodu zabezpieczonego przez wyłącznik.
Dowiedz się więcej o aparaturze modułowej Acti 9