Jakie są możliwe przyczyny błędu SCF przemiennika częstotliwości z serii Altivar Process?
Prawdopodobną przyczyną błędu SCF1 [Zwarcie silnika] jest:
- zwarcie na wyjściu falownika,
- zwarcie lub zwarcie doziemne w silniku lub kablu silnika,
- usterka uziemienia.
W sytuacji pojawienia się błędu SCF1 należy:
-Sprawdzić, czy dane z tabliczki znamionowej silnika zostały prawidłowo wprowadzone do przemiennika i czy wykonano automatyczne dostrajanie (gdy silnik jest w temperaturze pokojowej).
-Sprawdzić kable łączące przemiennik z silnikiem i izolację silnika (test Meggera przy silniku odłączonym od falownika).
-Przejść do menu Diagnostyka i wykonć test IGBT z silnikiem, gdy silnik jest podłączony. Jeśli nie jest prawidłowy, odłącz silnik i wykonaj test IGBT bez silnika.
-Zmniejszyć częstotliwość przełączania.
-Przetestować przemiennik w trybie otwartej pętli (silnik odłączony), aby sprawdzić, czy przemiennik może działać bez błędu i generować zrównoważone napięcia wyjściowe przy kilku różnych prędkościach:
-> Odłącz silnik od przemiennika i wyłącz funkcję Zanik fazy wyjściowej [Kompletne ustawienia] [Complete settings] [Error/Warning handling] [Output phase loss],
-> Zmień typ sterowania silnikiem [Complete Settings,/Motor parameters to U/F VC 5pts],
-> uruchom przemiennik bez podłączonego silnika,
->Sprawdź, czy napięcia wyjściowe są zrównoważone (faza do fazy) przy kilku prędkościach.
-Zwiększyć [Czas do ponownego uruchomienia] ttr.
Uwaga: Jeśli usterka nie ustąpi, prawdopodobnie problem dotyczy komponentów zasilania, zalecana jest kontrola techniczna sprzętu.