Co zrobić w przypadku komunikatu OP1 ( przeciążenie w czasie przyspieszania) na przemienniku ATV21/212?
Może to być spowodowane wieloma czynnikami.
W menu głównym w sekcji AUF:
Należy ustawic Au1 na 0 (wyłącza automatyczną rampę)
Należy ustawic PT na 0 (stałe V/Hz - liniowy stosunek napięcia/prędkości)
Należy ustawic czas ACC na wyższą wartość, jeśli przedział czasowy jest bardzo krótki.
W podmenu F---:
Należy włączyć łapanie w locie, parametr F301= 3
Należy ustawic poziom błędu przepięcia F626 na 150%.
Należy sprawdzić problemy na poziomie aplikacji:
Siła przeciwstawna, która może działać na obciążenie sterowane przez przemiennik, może powodować problemy ze sprzężeniem zwrotnym na szynie DC przemiennika, takie jak wyższy potencjał DC powodujący problemy z przepięciami.
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu