Jak podłączyć gniazdo RJ45?
Kable sieciowe mają 4 pary przewodów (tj. 8 żył). Gniazda RJ45 można podłączyć na dwa sposoby, ponieważ istnieją dwa standardy okablowania: EIA-TIA 568A i EIA-TIA 568B.
Główną różnicą między tymi dwoma standardami jest odwrócenie par zielonych i pomarańczowych przewodów, jak pokazano na poniższym schemacie:
Gniazda RJ45 mają 8 pinów do podłączenia 4 par przewodów:
- 1 para dla telefonu: piny 4 i 5,
- 2 pary dla IT: piny 1 i 2, a następnie 3 i 6,
- 1 para dla telewizji: piny 7 i 8.
Złącza Schneider Electric Actassi S-One (żeńskie gniazda RJ45) są dostępne w wersji ekranowanej i nieekranowanej. Złącza ekranowane można łatwo rozpoznać po metalowej obudowie, podczas gdy złącza nieekranowane mają obudowę z tworzywa sztucznego.
Te dwa typy gniazd RJ45 akceptują wszystkie typy ekranowanych lub nieekranowanych kabli Ethernet dostępnych na rynku (F/UTP, F/FTP, S/FTP itp.), z przewodem uziemiającym lub bez, do użytku w sieciach komunikacyjnych (Internet, telefon, sieć przemysłowa itp.).
Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą Gniazd RJ45 Actassi H&D