W czym możemy Ci dziś pomóc?

Jaka jest różnica między obwodami softstartów In-line a obwodami softstartów Inside Delta?

Poniżej opisano to na przykładowym softstarcie ATS 48 podłączonym do linii zasilającej silnik.

Podłączenie silnika zależy od napięcia zasilania, które w tym przykładzie jest podłączeniem w gwiazdę.
img
Podłączenie silnika zależy od napięcia zasilania, które w tym przykładzie jest podłączeniem w trójkąt.

img

Altistart 48 podłączony do uzwojenia silnika w układzie trójkąta
Softstarty podłączone do silników z połączeniem w trójkąt mogą być włączone szeregowo do uzwojeń silnika. Są one zasilane prądem, który jest mniejszy od prądu sieciowego o współczynnik SQRT(3), co umożliwia zastosowanie rozrusznika o niższej mocy znamionowej.

img