Jaka jest przyczyna błędu SCF4 w przemienniku ATV320?
Błąd SCF4 oznacza „zwarcie IGBT” i wskazuje na wykryte uszkodzenie elementu mocy. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem Schneider Electric. Zaleca się sprawdzenie uzwojeń silnika oraz jego okablowania. Następnie należy wyłączyć funkcję OPL w przemienniku i uruchomić go przy otwartych wyjściach silnika, kolejno przy częstotliwościach 15 Hz, 30 Hz, 45 Hz i 60 Hz. Jeżeli podczas pracy na otwartym obwodzie błąd ponownie wystąpi, oznacza to, że problem dotyczy samego przemiennika.
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu