Usługi dostępu do danych EcoStruxure
Dowiedz się w 60 sekund, w jaki sposób systemy DaaS mogą przekształcać operacje biznesowe, zapewniając dostęp do danych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem interfejsów API.
Przewodnik po usługach dostępu do danych EcoStruxure
Dowiedz się więcej o kontekście biznesowym i możliwych aplikacjach oraz poznaj wszystkie zalety usług dostępu do danych EcoStruxure.
Usługi dostępu do danych EcoStruxure — najważniejsze informacje
Uzyskanie dostępu do danych zapewnia cenne spostrzeżenia i usprawnia strategiczne przetwarzanie danych, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji na podstawie danych.
Poznaj nasze usługi dostępu do danych EcoStruxure
Poznaj historie naszych klientów
Poznaj możliwości usług dostępu do danych
Poznaj możliwości usług dostępu do danych
Cyberbezpieczny dostęp, dokładne i czytelne dane, całodobowy przepływ i dostępność informacji oraz integracja z systemami zewnętrznych firm.
Na czym polega Data as a Service (DaaS)?
Data as a Service (DaaS) to rewolucyjne podejście, które zmienia sposób, w jaki firmy działają we współczesnym świecie. Nasze otwarte interfejsy API zapewniają informacje niezbędne do podejmowania przez firmy świadomych decyzji opartych na danych, które stymulują zrównoważony wzrost.
Technologia ta umożliwia firmom i branżom uzyskanie cennych informacji i możliwości przetwarzania danych, które są kluczem do uzyskania przewagi nad konkurencją.
W jaki sposób usługi dostępu do danych EcoStruxure są przydatne?
DaaS to niezawodne i przystępne rozwiązanie dostępne w konfigurowalnych formatach. Takie podejście, dostosowane do potrzeb wielu różnych klientów, jest w stanie ułatwić funkcjonowanie takich sektorów jak energetyka i zrównoważony rozwój, zasoby i sprzęt oraz budynki i obiekty.
Nasze otwarte interfejsy API EcoStruxure pomagają optymalizować koszty, generować alarmy i wykrywać rozbieżności w działaniu systemu. Ponadto usługi dostępu do danych Ecostruxure pozwalają na wizualizację instalacji elektrycznej, co z kolei może poprawić jej niezawodność i bezpieczeństwo. Lepsze zarządzanie budynkiem jest również istotne, ponieważ usługi dostępu do danych EcoStruxure mogą wspomóc Twoją firmę dzięki wizualizacji i monitorowaniu operacji.
Potrzebujesz pomocy?
Selektor produktów
Dobierz w łatwy i szybki sposób produkty oraz akcesoria dopasowane do konkretnych zastosowań.
Zapytaj o ofertę
Wyślij zapytanie, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.
Gdzie kupić?
Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.
Centrum Obsługi Klienta
Zasoby wsparcia, których szukasz, dostępne w jednym miejscu