Uniflair
Gama modułowych rozwiązań klimatyzacji prezycyjnej Uniflair obejmuje jednostki klimatyzacji precyzyjnej i jednostki rzędowe InRow, centrale wentylacyjne i agregaty chłodnicze. Zaprojektowane z myślą o łatwości konserwacji, wydajności i maksymalizacji zwrotu z inwestycji, zapewniają one precyzyjne sterowanie temperaturą i wilgotnością w krytycznych środowiskach informatycznych i infrastrukturalnych, w tym w centrach przetwarzania danych, chmurach i dla edge computing.
Nasza oferta
Urządzenia klimatyzacji precyzyjnej
Uniflair Room Cooling
Kompletny i elastyczny asortyment urządzeń klimatyzacji precyzyjnej z bezpośrednim odparowaniem oraz urządzeń na wodę lodową do precyzyjnej regulacji wilgotności i temperatury zarówno w aplikacji Edge, jak i w centrach danych.
Zobacz szczegóły produktu
- Uniflair Small Room Cooling - Elastyczna, obwodowa klimatyzacja precyzyjna do mniejszych środowisk IT
-

Uniflair Small Room Cooling
Uniflair Small Room CoolingElastyczna, obwodowa klimatyzacja precyzyjna do mniejszych środowisk IT Uniflair Med/Large Room Cooling - Obwodowa klimatyzacja precyzyjna pomieszczeń średnich i dużych centrów danych -

Uniflair Med/Large Room Cooling
Uniflair Med/Large Room CoolingObwodowa klimatyzacja precyzyjna pomieszczeń średnich i dużych centrów danych
Agregaty wody lodowej IT i agregaty procesowe
Uniflair Chillers
W pełni zintegrowana i obudowana gama agregatów wody lodowej z możliwością dostosowania do wielu wymagań i zaprojektowana w celu zapewnienia ciągłego chłodzenia w każdych warunkach pracy.
Zobacz szczegóły produktu
- Uniflair Air Cooled Chillers - Agregaty chłodzone powietrzem z wentylatorami osiowymi przeznaczone instalacji zewnętrznej w zastosowaniach o newralgicznym znaczeniu
-

Uniflair Air Cooled Chillers
Uniflair Air Cooled ChillersAgregaty chłodzone powietrzem z wentylatorami osiowymi przeznaczone instalacji zewnętrznej w zastosowaniach o newralgicznym znaczeniu Uniflair Free Cooling Chillers - Agregaty chłodnicze z systemem chłodzenia darmowego, wyposażone w wentylatory osiowe, przeznaczone do pracy ciągłej -

Uniflair Free Cooling Chillers
Uniflair Free Cooling ChillersAgregaty chłodnicze z systemem chłodzenia darmowego, wyposażone w wentylatory osiowe, przeznaczone do pracy ciągłej Uniflair Water Cooled Chillers - Agregaty chłodzone wodą przeznaczone do dużych instalacji mogą być stosowane razem z osobno instalowanymi suchymi chłodnicami, wieżami chłodniczymi i skraplaczami -

Uniflair Water Cooled Chillers
Uniflair Water Cooled ChillersAgregaty chłodzone wodą przeznaczone do dużych instalacji mogą być stosowane razem z osobno instalowanymi suchymi chłodnicami, wieżami chłodniczymi i skraplaczami
Klimatyzacja precyzyjna
Uniflair InRow Cooling
Rzędowe systemy klimatyzacji precyzyjnej na wodę lodową oraz z bezpośrednim odparowaniem w szafach serwerowych w celu zapewnienia ukierunkowanego chłodzenia małych i średnich centrów danych.
Zobacz szczegóły produktu
- Uniflair Direct Expansion InRow Cooling - Chłodzenie powietrzem, wodą i glikolem ze sprzężeniem zwrotnym, dla pomieszczeń z okablowaniem, serwerowni i centrów danych
-

Uniflair Direct Expansion InRow Cooling
Uniflair Direct Expansion InRow CoolingChłodzenie powietrzem, wodą i glikolem ze sprzężeniem zwrotnym, dla pomieszczeń z okablowaniem, serwerowni i centrów danych Uniflair Chilled Water InRow Cooling - Chłodzenie wodą lodową ze sprzężeniem zwrotnym dla średnich i dużych centrów danych -

Uniflair Chilled Water InRow Cooling
Uniflair Chilled Water InRow CoolingChłodzenie wodą lodową ze sprzężeniem zwrotnym dla średnich i dużych centrów danych
Economiser adiabatyczny/wyparny powietrze-powietrze
Uniflair Air Economizers
Economiser adiabatyczny/wyparny powietrze-powietrze dla dużych i hiperskalowych centrów danych o zerowym wpływie na White Space.
Podłoga dostępowa
Uniflair Flooring
Modułowa podłoga dostępowa zarówno do centrum danych, jak i do zastosowań w budynkach.
Aplikacja mySchneider
Uzyskaj dostęp do naszego katalogu, całodobowej pomocy technicznej, jak również fachowej pomocy i usług dostosowanych do Twoich potrzeb.
Dowiedz się więcejEcoStruxure™ Asset Advisor dla napędów
Dowiedz się więcej o programie EcoStruxure Asset Advisor do napędów w systemach rozdzielczych.
Dowiedz się więcej