1. W jaki sposób można usprawnić przemysł żeglugowy?
Istnieje wiele możliwych rozwiązań w zakresie innowacyjności i rozwoju w przemyśle żeglugowym. Aby zwiększyć wydajność operacji i osiągnąć zrównoważony rozwój, branża żeglugowa może wprowadzić automatyzację, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i wiele innych rozwiązań.
Przedsiębiorstwa żeglugowe mogą stosować różne systemy zarządzania żeglugą, rozwiązania energetyczne zapewniające nieprzerwaną pracę, rozwiązania cyfrowe i wydajne rozwiązania dla swojej branży. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań można znacznie usprawnić przemysł żeglugowy, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo eksploatacji instalacji elektrycznych na morzu.
2. W jaki sposób transport morski może być zrównoważony?
Czyste paliwo to atut branży żeglugowej, który może zaważyć na jej bilansie. Rezygnacja z paliw węglowych może przynieść negatywne skutki. Przemysł żeglugowy można jednak uczynić zrównoważonym dzięki przyjęciu środków technologicznych służących poprawie magazynowania energii i efektywności energetycznej, rozwiązań operacyjnych służących osiągnięciu efektywności działania oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia emisji dwutlenku węgla.
Ponadto operatorzy terminali portowych i zarządy portów mogą efektywnie zintegrować możliwości zasilania przybrzeżnego, minimalizując koszty i ryzyko związane z projektem. Można to zrobić bezproblemowo dzięki rozwiązaniu ShoreBoX™ firmy Schneider Electric, które jest wstępnie zaprojektowanym rozwiązaniem w zakresie zasilania.
ShoreBoX™ to prosty system sterowania o zmiennych ustawieniach, który zapewnia pełną funkcjonalność sterowania i wydajność systemu przy maksymalnym wydłużeniu czasu pracy. Jest to jedno z najbardziej trwałych i niezawodnych dostępnych rozwiązań elektrycznych dla przemysłu morskiego.
3. Jak znaczenie mają nasze rozwiązania dla sektora morskiego?
Branża żeglugowa może dostosować się do tej nowej ery poprzez przyjęcie kompleksowych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań morskich i żeglugowych. Firma Schneider Electric oferuje szeroki pakiet rozwiązań dla branży żeglugowej, które pozwalają sprostać powszechnym wyzwaniom, takim jak efektywność operacyjna, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i niezawodność.
EcoStruxure for Marine and Shore Power to kompleksowe rozwiązanie, które monitoruje zużycie energii na statkach i zwiększa oszczędności energii i prądu. Jest to architektura, która oferuje rozwiązania IoT w trzech kluczowych obszarach: połączonych produktów, sterowania brzegowego, aplikacji, analizy i usług.
Ponadto firma Schneider Electric oferuje systemy zarządzania statkami, rozwiązania do kontroli płuczek, bezpieczne zasilanie z wykorzystaniem jednostek UPS oraz rozwiązania ShoreBoX™.