Rozwiązanie do automatyzacji procesów

Korzyści ze stosowania technologii bezprzewodowych do optymalizacji odwiertów naftowych i gazowych. Przyrządy są zintegrowane z konwencjonalnym sprzętem w celu uzyskania gotowego do wdrożenia zaawansowanego systemu optymalizacji eksploatacji odwiertów.
Artificial Lift Advisor: kompletna platforma zarządzania procesem sztucznego podnoszenia ropy
Usprawnienie działania systemów SCADA dzięki wykorzystaniu sprzętu bezprzewodowego
Przełomowa technologia sterowania przepływem zmniejsza straty spowodowane spadkiem objętości
Rozwiązania zabezpieczające Triconex® są projektowane z myślą o ciągle zmieniającym się, coraz bardziej złożonym środowisku, wiążących się z nim zagrożeniach i rosnącym ryzyku operacyjnym
Systemy bezpieczeństwa EcoStruxure Triconex są wykorzystywane w największych zakładach na świecie. To dzięki nim urządzenia produkcyjne działają niezawodnie już przez ponad 1 miliard godzin