Zarządzanie danymi

Stwórz pracownikom warunki do wdrażania udoskonaleń, które zwiększą zyski. Bezpiecznie.
Platforma systemowa Wonderware: integruje ludzi, procesy i informacje
Nowe narzędzia symulacyjne obniżają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw naftowych i gazowych
Seria dostępnych na żądanie nagrań, w których szczegółowo przedstawiono zastosowania przemysłowe oraz wartość naszego oprogramowania symulacyjnego do projektowania, szkoleń i optymalizacji procesów.
Zarządzanie zapasami, ruchem i mieszaniem w instalacjach pomocniczych rafinerii oraz terminalach
Rozwiązanie do zintegrowanego zarządzania eksploatacją rafinerii
Bezpieczna i niezawodna energia elektryczna do zastosowań w branży ropy i gazu.
Ekologiczne, zrównoważone i zyskowne strategie dla sektora naftowego
Avantis® PRiSM to rozwiązanie do predykcyjnej analizy zasobów, które może zawczasu generować ostrzeżenia i diagnozować urządzenia na dni, tygodnie lub miesiące przed potencjalną awarią.
Avantis® Condition Manager® to unikalne, inteligentne rozwiązanie do zarządzania stanem technicznym zasobów w czasie rzeczywistym. W czasie rzeczywistym zbiera i analizuje informacje diagnostyczne ze wszystkich zasobów produkcyjnych zakładu.
Optymalizacja kadr w sektorze ropy naftowej i gazu
Wyjdź naprzeciw wyzwaniom związanym z bezpiecznym, niezawodnym i rentownym projektowaniem odbiorem, sterowaniem i eksploatacją instalacji procesowej