Obszary ryzyka wystąpienia pożarów elektrycznych w budynkach komercyjnych
-
Charakterystyki ryzyka pożarowego, które można znaleźć w głównych i dodatkowych rozdzielnicach niskiego napięcia (nn) obejmują: wysoki prąd podczas normalnej pracy, wysoki prąd zwarciowy, dużą gęstość, odsłonięte szyny zbiorcze w przedziałach, które stwarzają zagrożenie wzrostu temperatury, problemy z podłączeniem zasilania i możliwość wystąpienia wewnętrznych łuków elektrycznych.
Panel sterowania maszyny z dużą liczbą połączeń, przełączników, pomocniczych źródeł zasilania, transformatorów i — w szczególności — napędów o zmiennej prędkości również musi być starannie zaprojektowany i wykonany, aby ograniczyć ryzyko pożaru elektrycznego.
Rozwiązania firmy Schneider Electric obejmują: -
Uszkodzenie izolacji pomiędzy przewodem fazowym a uziemieniem, na przykład w zapylonym i wilgotnym środowisku, może prowadzić do zwarcia łukowego o niskiej intensywności, które przewód fazowy wytrzymuje, ale pozostaje wystarczająco silne, aby wywołać pożar. Niektóre testy wykazały, że prąd zwraciowy już na poziomie 300 mA może powodować realne zagrożenie pożarem.
Zanieczyszczona i wilgotna powierzchnia izolacji może umożliwiać powstawanie małych wyładowań elektrycznych, powodując odkładanie się węgla, który zwiększa przewodność. Jeśli upływ prądu przekroczy 300 mA, osady węgla i izolacja mogą się szybko zapalić i spowodować zagrożenie pożarowe.
Aby zapewnić ochronę przeciwpożarową obwodów zasilania i dystrybucji: Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) mogą skutecznie chronić przed tymi zagrożeniami, ponieważ wykrywają prądy upływowe o natężeniu poniżej 300 mA.
Firma Schneider Electric oferuje szereg rozwiązań, w tym: -
Obwody końcowe rozdzielcze i końcowe stwarzają takie same zagrożenia, jak opisane w obwodach elektroenergetycznych i rozdzielczych, ale dodatkowo, ze względu na ilość połączeń, małą powierzchnię przekroju poprzecznego i rodzaj sposobu układania kabli (mniejsza ochrona mechaniczna), ryzyko uszkodzenia kabli jest większe niż w obwodach elektroenergetycznych i rozdzielczych.
Zgodnie z międzynarodową serią norm IEC60364 oraz lokalnymi normami pokrewnymi, stosowanie wyłączników RCD o czułości poniżej 300 mA do ochrony przed prądem upływowym jest uznawane za skuteczną ochronę przed ryzykiem pożaru spowodowanego uszkodzeniem izolacji.
Firma Schneider Electric produkuje trzy kategorie wyłączników różnicowoprądowych — RCD z uziemieniem, RCCB i RCBO — które mogą być stosowane w rozdzielnicach wtórnych i końcowych:
Pomóż zapobiec pożarowi instalacji elektrycznej
Dowiedz się, jak wykraczać poza standardy instalacji elektrycznych. Nasz bezpłatny przewodnik dotyczący zapobiegania pożarom elektrycznym uwzględnia ryzyko pożaru spowodowane przez prądy elektryczne, które spadają poniżej progów zabezpieczeń nadprądowych. Koncentruję się on na najnowszych rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, pomagających ograniczyć takie zagrożenia zarówno w nowych, jak i istniejących instalacjach w budynkach komercyjnych.
Poznaj rozwiązania w zakresie zapobiegania pożarom i pomóż zwiększyć bezpieczeństwo
Wyróżnione produkty i oprogramowanie
Wyróżnione produkty i oprogramowanie
Zapoznaj się z naszymi najnowszymi spostrzeżeniami na temat połączonych systemów zasilania
Niezależnie od tego, czy projektujesz, budujesz, czy instalujesz produkty do rozdziału energii elektrycznej w budynkach komercyjnych, firma Schneider Electric pomoże Ci szybciej i lepiej wykonywać swoją pracę. Nasze programy partnerskie oferują ekskluzywne szkolenia, webinaria, narzędzia, zasoby i wiele więcej.
Potrzebujesz pomocy?
Czy wiesz o najnowszych technologiach zapobiegania pożarom elektrycznym?
Podczas oceny wszelkich zagrożeń, na jakie narażony jest budynek lub instalacje, pożar instalacji elektrycznej powinien znaleźć się na pierwszym miejscu. Jednakże, pomimo częstości występowania i wielu potencjalnych przyczyn, zapobieganie takim pożarom jest proste — przy odpowiednim podejściu. Wbudowując rozwiązania połączone w obwód, inżynier konsultujący chroni przed często niedocenianymi zagrożeniami związanymi z wadliwością instalacji i starzeniem się komponentów. Dzięki temu inteligentne zapobieganie pożarom elektrycznym zapewnia zarówno niezawodną ochronę, jak i spokój ducha.
Podczas oceny wszelkich zagrożeń, na jakie narażony jest budynek lub instalacje, pożar instalacji elektrycznej powinien znaleźć się na pierwszym miejscu. Jednakże, pomimo częstości występowania i wielu potencjalnych przyczyn, zapobieganie takim pożarom jest proste — przy odpowiednim podejściu. Wbudowując rozwiązania połączone w obwód, inżynier konsultujący chroni przed często niedocenianymi zagrożeniami związanymi z wadliwością instalacji i starzeniem się komponentów. Dzięki temu inteligentne zapobieganie pożarom elektrycznym zapewnia zarówno niezawodną ochronę, jak i spokój ducha.