Czym jest gospodarka cyrkularna?
Gospodarka cyrkularna to podejście do produkcji i konsumpcji towarów, zasobów i usług, w którym głównym celem jest maksymalne wydłużenie cyklu życia produktu i ograniczenie odpadów do minimum. Kiedy produkt kończy swój cykl życia, zastanawiamy się, jak możemy go ponownie wykorzystać, poddać recyklingowi, przekazać, naprawić, wydzierżawić lub odnowić. Dzięki temu działamy w sposób zrównoważony i tworzymy dodatkową wartość.
Jakie jest podejście firmy Schneider Electric do gospodarki cyrkularnej?
Centrum naszych działań stanowi zrównoważona wydajność, harmonizowanie celów środowiskowych, biznesowych i finansowych. Naszym głównym celem jest wprowadzenie zmian w każdej fazie życia produktu i wzmacnianie zrównoważonego rozwoju. Dostosowujemy się do obecnych i przyszłych wymagań oraz przepisów dotyczących wytwarzania zielonej energii. Wprowadzamy ekologiczne materiały i optymalizujemy wykorzystanie surowców naturalnych. Ponadto stawiamy sobie za cel usuwanie niezrównoważonych substancji i odpadów energetycznych.
Jakie są etapy naszego cyrkularnego podejścia?
Wprowadzamy zrównoważone podejście do wydajności na trzech etapach: projektowania, produkcji i eksploatacji. Zrównoważone projektowanie ma miejsce wtedy, gdy bierzemy pod uwagę optymalne wykorzystanie materiałów, zmniejszamy straty energii elektrycznej i ograniczamy użycie substancji niezrównoważonych. Na etapie zrównoważonej produkcji bierzemy pod uwagę fabryki wykorzystujące zieloną energię, zapewniamy ekologiczne opakowania i ponownie wykorzystujemy materiały pochodzące z recyklingu, bez uszczerbku dla mechanicznych lub elektrycznych parametrów produktu. Natomiast na etapie zrównoważonej eksploatacji koncentrujemy się na unowocześnianiu i modernizacji sprzętu, zarządzaniu zasobami i usługami w celu poprawy cyklu życia produktu.