Notícias

    Fique a par das últimas notícias sobre a Schneider Electric Portugal

O novo sensor de segurança RFID sem contacto facilita a proteção dos colaboradores em ambientes industriais perigosos

Lisboa, 11 de Outubro de 2018 - A Telemecanique Sensors, marca independente da Schneider Electric, conta com um novo sensor de segurança RFID sem contacto – o XCSR - que proporciona às empresas industriais o mais elevado nível de segurança certificado, permitindo isolar de forma efetiva a área perigosa das zonas de trabalho. Simultaneamente, o novo sensor de segurança XCSR protege especialmente os colaboradores contra qualquer alteração do sistema de proteção onde está inserido. Além disso, é muito fácil de instalar e possui diversas possibilidades de montagem.

Entre as características e benefícios do novo sensor de segurança XCSR da Telemecanique Sensors, incluem-se: 

Um alto nível de segurança certificado: Está certificado pela TüV, com uma classificação de Cat4/PL e SIL3. Isto significa que a área da máquina abrangida é isolada por um dispositivo que envia uma mensagem aos colaboradores reforçando que a sua segurança é de extrema importância. 

Um sistema essencialmente inviolável: O novo sensor XCSR contribui para melhorar a segurança do sistema devido á sua efemeridade construtiva. O transmissor e o leitor, prontos para utilização, são configurados em fábrica, com uma codificação exclusiva que é virtualmente impossível de alterar. 

Flexibilidade e facilidade de montagem: A sua instalação é muito fácil. O XCSR permite diferentes configurações de montagem e é ajustável com uma só referência de produto. Tratase de uma solução de alta segurança, adaptável e fácil de implementar. 

“Criar um ambiente de trabalho seguro e eficiente, é de extrema importância em qualquer processo industrial. O aumento do nível de perigo do processo produtivo, deve ser acompanhado por igual nível das soluções para as áreas seguras”, refere António Varandas, Industry Marketing & Business Developer Manager. 

O novo sensor de segurança XCSR, da Telemecanique Sensors, disponibiliza três tipos de ligações diferentes para se adaptar a qualquer ambiente industrial, configuradas com códigos únicos que proporcionam um nível de proteção PLe/Cat4 – SIL3. Os três tipos de ligação são os seguintes: 

Standalone: Permite a ligação direta aos contactores. Tem funções de segurança integradas, como a supervisão dos contactores e as funções de arranque e reinício manual ou automático. 

Series: Permite a ligação direta a um interruptor simples de segurança e o diagnóstico através de um módulo específico. Não há necessidade de um software de programação. O modelo de série vem com ligadores integrados da série M12 e elimina a necessidade de ligadores T e Y. 

Single: Permite ligações ponto a ponto a um controlador de segurança. 

Escolha o modelo que melhor se adapta às circunstâncias da sua instalação. Instale rápida e facilmente a solução do sensor XCSR e disfrute da tranquilidade que oferece uma instalação com um dispositivo com um nível de segurança máximo. 

Para mais informações sobre a nova gama de sensores de segurança XCSR RFID Safety da Telemecanique Sensors, por favor, visite: http://www.tesensors.com/us/en/XCSRPage/


Sobre a Schneider Electric 
A Schneider Electric lidera a Transformação Digital na Gestão de Energia e Automação em Habitações, Edifícios, Centros de Dados, Infraestruturas e Indústrias. 
Com uma presença global em mais de 100 países, a Schneider é líder incontestável na gestão de energia – em Média e Baixa Tensão, Alimentação Elétrica Segura e em Sistemas de Automação.
Fornecemos soluções de eficiência integrada que combinam energia, automação e software. No nosso Ecossistema global, colaboramos com a maior Comunidade de Parceiros, Integradores e Programadores através de uma Plataforma Aberta para proporcionar controlo em tempo real e eficiência operacional. 
Acreditamos que bons colaboradores e parceiros fazem da Schneider uma grande empresa e que o nosso compromisso com a Inovação, Diversidade e Sustentabilidade garantem que Life Is On em qualquer lugar, para todos e em todos os momentos. 
www.se.com/pt