Como o podemos ajudar hoje?

How does 9050 JCK off-delay timer operate?

Issue:
Operation of the time function

Product Line:
Class 9050 Type JCK

Environment:
Timers

Cause:
n/a

Resolution:
Control power is applied continuously. When the initiating contact is closed, the output contacts change state. Opening the initiating contact begins the time delay. At the end of the time delay, the output contacts go back to original state. Reclosing the initiating contact during the timing will cause the timing to start over when initiating contact is reopened.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie