What is the UCF trip code on the ATS22? How is it triggered?
Needs to understand the UCF (Motor Underload or Undercurrent Fault)
Product Line:
ATS22
Environment:
All models, all part numbers.
Cause:
N/A
Resolution:
This is a motor underload (undercurrent) condition based on the setting of parameters UId and UIt in the Protections menu, PrO.
UId is the undercurrent threshold as a % of parameter In, motor rated current. It can be set to oFF to disable the feature.
UIt is the undercurrent time delay.
In a run state, if the motor current remains below the UId threshold for the UIt time period, the ATS22 will trip on UCF.
Publicado para: Schneider Electric Portugal


Precisa de ajuda?
Ferramenta de seleção de produtos
Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.
Obter um Orçamento
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.