Como o podemos ajudar hoje?

Sepam Series 80 Firmware Cycle Time

Issue:
Clarify the firmware execution cycle behavior for Sepam Series 80 protection relays and what functional groups execute each cycle.

Product Line:
Sepam Series 80

Environment:
Sepam Series 80 protection relays
Firmware execution of protection, logic, I/O, and measurement functions

Cause:
Project and commissioning teams require a concise description of the relay’s deterministic execution cycle to support coordination studies and to estimate end‑to‑end behavior of protection and control logic.

Resolution:

  1. Sepam Series 80 firmware operates cyclically and deterministically, running protection algorithms, control logic, I/O scanning, and device self‑checks in a repeating execution loop.
  2. Fast functions executed every cycle include the protection elements, logic input scanning, control logic (including the logic equation editor/Logipam constructs), and logic output updates, alongside device self‑diagnostics.
  3. Measurement and other slow/housekeeping tasks are distributed across cycles.
  4. When a quantified timing value is required for an engineering study, perform a bench verification on a representative relay and firmware build by toggling a digital input, driving a simple control logic action, and measuring the repeatable delay at a digital output or in time‑tagged event data. Record the firmware version/build and configuration with the results.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

Precisa de ajuda?

Ferramenta de seleção de produtos

Ferramenta de seleção de produtos

Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

Obter um Orçamento

Obter um Orçamento

Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Onde adquirir?

Onde adquirir?

Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

Centro de ajuda

Centro de ajuda

Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie