As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Object Requirement for CANopen STBNCOxxxx Islands

Issue

The purpose of this resolution is to remind CANopen network users of an important object that is required when STBNCOxxxx interfaced islands have analog modules installed in them.

Product Line
Advantys, STB

Resolution

According to CANopen standard DS-401, PDO transmission of analog input data is only possible if object 6423h is set to 1. Per the standard, default for this object is disabled (sections 6.2.7, 6.2.9 and 6.2.11).

Causes and Fixes

The following is an excerpt from STBNCO2212 documentation:

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie