How do you set up the ATV12 drive for 3 wire control?
3 wire control setup on an ATV12
Product Line:
Altivar ATV12
Environment:
All
Cause:
He has 2 momentary pushbuttons 1 NC for stop and 1 NO for start
Resolution:
Arrow down to the FULL menu enter
Arrow down to IO menu enter
find tCC enter and set this to 3C ( you will need to hold the enter button for 3 seconds before it will change from 2C to 3C)
Publicado para: Schneider Electric Portugal
Precisa de ajuda?
Ferramenta de seleção de produtos
Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.
Obter um Orçamento
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.