As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
What is the standard overload range for form H30 on an 8536 type S starter?
Issue:
SSOLR code for 8536 type S Starter

Product Line:
NEMA Type S starters

Environment:
Type S Full Voltage Contactors and Starters

Resolutions:
The standard overload range will depend on the starter size.  Note the range can be changed.  Check the Digest for details on modifying the form.
Size0001234567
(SSOLR comes standard)
Amp Range3-96-189-2715-4530-9045-13590-270180-540270-810

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie