Como o podemos ajudar hoje?

What are the data types that are supported in Power monitoring Expert's Ecostruxure Web Services (EWS)?

Issue:

When attempting to read unsupported data types through EcoStruxure Web Services (EWS) in Power Monitoring Expert (PME), the following error may occur:

Couldn't convert value to double: double

Product Line:

Power Monitoring Expert 7.2

Power Monitoring Expert 8.x

Power Monitoring Expert 9.x

Power Monitoring Expert 2020

Power Monitoring Expert 2021

Power Monitoring Expert 2022

Power Monitoring Expert 2023

Power Monitoring Expert 2024

EcoStruxure Web Services (EWS)

Environment:

EWS client applications

Cause:

EWS in PME supports only specific data types for measurement values. Attempting to read unsupported types (such as strings) results in conversion errors.

Resolution:

The following data types are supported in PME’s EWS interface:

  • Double
  • Boolean
  • DateTime

Note:

  • String data type is not supported in EWS for measurement values.

Recommendation:

If you are using an older version of PME, consider upgrading to the latest version for improved protocol support and security. For assistance with integration or upgrades, contact Schneider Electric Technical Support at: pmo-psup@se.com

support details

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

Precisa de ajuda?

Ferramenta de seleção de produtos

Ferramenta de seleção de produtos

Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

Obter um Orçamento

Obter um Orçamento

Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Onde adquirir?

Onde adquirir?

Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

Centro de ajuda

Centro de ajuda

Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie