Como o podemos ajudar hoje?

What would cause the ATV320 drive to power up with a blank display?

Issue:
The ATV320 drive powers up with a blank display.

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
Power board is inoperative or rectifier circuit is inoperative.

Resolution:
Troubleshooting
Check Line voltage on L1, L2, L3 to make sure it is balanced and correct.
Check the DC bus voltage across PA(+) and PC(-).  It should be (line voltage) x 1.414.  [eg  480V x 1.414 = 678Vdc].  If not, the rectifier is inoperative.
Check the +24Vdc-COM voltage.  If sagging, remove the 24V wiring to see if the external circuitry is shorting out the supply.
Drive will need to be replaced if it is found to be inoperative.

Schneider Electric Portugal

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie