Como o podemos ajudar hoje?

What is the reason that display for Altivar 340 freezes with message "Connection in Progress" ?

Issue:
Altivar 340 freezes with message on the Remote HMI saying "Connection in Progress"

Product line:
Altivar 340, Altivar Machine

Environment:
All models

Cause:
Change of communication parameters.

Resolution:
Connection in progress means there is a change in Modbus HMI communication parameters.  The baud rate, parity, stop bits are different from default.  This may happen after firmware update.

using Somove software, in its communication window, before the network scan, go to the settings (wheel icon) and select "auto adaptation".  Also choose correct COM port where your TSCMCNAM3M002P cable is connected.  If using Ethernet, then make sure the correct address is entered.
With auto adaptation checked, the Scan network, will try many combinations for Modbus RTU setting and increases the chances to "find" the drive. Then connect with Somove and configure Modbus parameters to default. Restart the drive and HMI should connect to the drive.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

Precisa de ajuda?

Ferramenta de seleção de produtos

Ferramenta de seleção de produtos

Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

Obter um Orçamento

Obter um Orçamento

Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Onde adquirir?

Onde adquirir?

Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

Centro de ajuda

Centro de ajuda

Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie