Como o podemos ajudar hoje?

How to convert a S908 RIO drop to M580 ERIO using the UMAC?

Issue
How to convert a S908 RIO drop to M580 ERIO using UMAC?

Product Line
UMAC, Quantum, M580

Environment
UMAC 2.2, Unity Pro v12.0

Resolution
The UMAC (Unity M580 Application Converter) v2.2 can now retain S908 drops in 2 different ways:

  • Retain the drop as a new S908 drop with a 140CRP93908 module
  • Directly convert the S908 drop into a ERIO drop

​In this case, we are explaining the steps to sucessfull convert an application with S908 drop into a ERIO drop.

  1. Select what do you want to convert to an M580 Project
  2. Open the source application: Select the project to analyze and convert
  3. Click on "Select drop(s)" and choose the drops that you want to converto to ERIO
  4. Example 1
  5. Start the conversion
  6. After the end of conversion, click on "Generate Report" and "view" to check source drop number (in the S908 RIO Configuration) and the destination drop number (in the EIO configuration).

Example 2

Example 3
P.S.: You can change the drop number, later oppening your project converted on Unity Pro.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

Precisa de ajuda?

Ferramenta de seleção de produtos

Ferramenta de seleção de produtos

Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

Obter um Orçamento

Obter um Orçamento

Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Onde adquirir?

Onde adquirir?

Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

Centro de ajuda

Centro de ajuda

Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie