Como o podemos ajudar hoje?

How does the points capacity allocate when routing function is implemented in BMXNOR0200

Question:
How does the points capacity allocate when routing function is implemented in BMXNOR0200?

Answer:
If customer is using routing function(forwarding function), the points counts should include both client side & sever side. So customer have to use half of capacity points(3500) at either client side or sever side.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie