Como o podemos ajudar hoje?

How is the JOG function programmed on the ATV340 drive?

Issue:
How to program the ATV340 drive for JOG?

Product Line:
Altivar 340

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
From the main menu, select menus Complete settings -> Generic functions -> Jog.
Default settings as follows.
JOG    Jog assignment, set as appropriate
JGF    Jog frequency,    10 Hz.
JGT    Jog delay,    0.5 s.

See attached file.

Schneider Electric Portugal

Anexo(s)
ATV340 JOG.pdf [135.48 KB]
Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie