Como o podemos ajudar hoje?

What is Class 5 timing accuracy as described in the Sepam Operation manual?

Issue
User needs clarification of what Sepam class 5 timing accuracy is as a percentage

Product Line
Sepam series 20, 40, and 80

Environment
Accuracy specifications

Resolution
Class 5 accuracy is defined in the IEC 60255-151 standard. Class 5 accuracy is ±5%.

This 5% has factors to be considered referring to different parts of the IDMT curve. These factors are defined in part 5.2(Accuracy related to the operate time) table 1 IEC60255-151(2009). This table is provided below.

This table gives the factors for different ranges (Gs= threshold). To determine the real accuracy, multiply the assigned error of 5% by the limiting error from the above table. The assigned error is based on the accuracy class 5 for the Sepam relay. The real accuracy values for each of these ranges is below:
  • For current between 2 to 5, real accuracy would be 2.5*5% = 12.5%
  • For current between 5 to 10, real accuracy would be 1.5*5% = 7.5%
  • For current higher than 10*Gs or 10 times threshold, real accuracy would be 1*5% = 5%

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

Precisa de ajuda?

Ferramenta de seleção de produtos

Ferramenta de seleção de produtos

Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

Obter um Orçamento

Obter um Orçamento

Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Onde adquirir?

Onde adquirir?

Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

Centro de ajuda

Centro de ajuda

Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie