Pesquisar nas perguntas frequentes (FAQ)
Selectividad diferencial ¿Hay alguna tabla de Selectividad y filiación de la oferta de diferenciales de Schneider Electric?
Para las tablas de selectividad vigentes están disponible en nuestro sitio a través de la herramienta Electrical Calculation Tools que está disponible también en idioma español/castellano. Abajo un video sobre su utilización y acceso:
Electrical Calculation Tools
Se incluye la guía de protección diferencial 2021.
Comentar acerca de la selectividad de diferenciales que:
- Los tiempos de no disparo de los diferenciales tipo (s) y (R) aseguran la selectividad con los ubicados aguas abajo, siempre que se respeten las siguientes reglas:
- la sensibilidad del diferencial aguas arriba debe ser al menos tres veces la sensibilidad del diferencial aguas abajo
- el diferencial aguas arriba debe ser:
- Selectivo (s) si el diferencial aguas abajo es instantáneo,
- Retraso en el tiempo (R) si el diferencial aguas abajo es selectivo (s).
Ejemplos:
Se indica que para tener selectividad total entre un diferencial de 300mA instantáneo aguas abajo y otro diferencial aguas arriba de este, este último debe ser de 1000mA de sensibilidad y Selectivo (60ms).
Se indica que para tener selectividad total entre un diferencial de 300mA selectivo aguas abajo y otro diferencial aguas arriba de este, este último debe ser de 1000mA de sensibilidad y Retardado (150ms).
Se adjunta tabla de selectividad correspondiente:
Se adjuntan tiempos de respuesta de los diferenciales
Video donde se explica la selectividad vertical en diferenciales:
¿Para disponer de selectividad entre dispositivos de protección diferencial es suficiente con disponer aguas arriba de una sensibilidad inferior?
Solución
No, siempre deben de cumplirse dos condiciones para la selectividad vertical diferencial:
Solución
No, siempre deben de cumplirse dos condiciones para la selectividad vertical diferencial:
- 1ª la sensibilidad del equipo de aguas arriba ha ser como mínimo 2 veces menos sensible que el de aguas abajo. Por ejemplo si disponemos aguas abajo de 300mA el diferencial de aguas arriba debe de ser de como mínimo 600mA.
- 2º Mientras esté actuando el diferencial de aguas abajo el de aguas arriba debe de estar temporizado. En los equipos de carril sin regulación el diferencial selectivo ya cumple constructivamente esta condición, para aparatos con regulación en tiempo de retardo se cumple que cada escalón es selectivo con el escalón inferior.Los interruptores diferenciales de sensibilidad media (100…1.000 mA) de la gama Acti9 cumplen las normas UNE-EN 61008 y 61009:Su tiempo de respuesta garantiza a protección personal contra los contactos directos y los riesgos de incendio.En el caso de las versiones selectivas (S), el “tiempo sin disparo” garantiza la selectividad con los interruptores diferenciales instalados aguas abajo.La gama de protección diferencial de carril Din es conforme con las normas UNE-EN 61009 y 60947-2 apartado B.Se anexa un extracto del capítulo "Proteción diferencial" de la Guia Acti9 con los retardos de los equipos selectivos.Se anexa, también, un extracto del último catálogo en Inglés de los Compact NSX con las regulacioes, tiempos de respuesta y retardos de los bloques Vigi.
Publicado para:Schneider Electric Portugal
Anexo(s)
Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama: