Como o podemos ajudar hoje?

What does the Green LED on the X80 Ethernet Backplane mean ?

Issue:
Meaning of the Green LED on the X80 Ethernet Backplane


Product Line:
M580, M340


Resolution:
The green status LED marked OK on Ethernet racks indicates if the rack is working properly. When this LED is ON, these conditions (which are internal to the rack) have been fulfilled:

1. The power rail voltages are in the rated range.

2. The X bus diagnostic is working properly.

3. The Ethernet switch diagnostic is working properly.

When the LED is OFF, the backplane is not operation.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie