Pesquisar nas perguntas frequentes (FAQ)
¿Cómo configurar un Smartlink Elec A9XELC08?
A continuación, se adjunta un video de cómo realizar la configuración del Smartlink Elec A9XELC08, aunque también se incluyen los manuales y guía de puesta en marcha rápida el Smarltink Elec (A9XELC08).
Inicialmente la APP de configuración de los Smartlink Elec (A9XELC08) era la APP Smartlink Elec, posteriormente llamada EcoStruxure para PYME o EcoStruxure SB o EcoStruxure Facility Expert SB.
Ojo, la APP de configuración de los Power Tag link C (A9XELEC10) es el Esetup
Es importante recalcar que la referencia A9XELC08 se ha sustituido por la solución A9XELC10 + los módulos de E/S A9XMC1D3.
¿El dispositivo Smartlink ELEC permite la conexión del contador de energía monofásico Modbus con referencia A9MEM2155?
No es posible. Sólo es posible conectar contadores con salida de impulsos y los equipos indicados en el Software Smarlink ELEC en el móvil.
En Smartlink ELEC la elección de los equipos compatibles se realiza de forma gráfica, ver Guia de puesta en marcha anexa Guia de puesta en marcha rápida del Smartlink ELEC v11.pdf[