Pesquisar nas perguntas frequentes (FAQ)
As fontes de energia do tipo impulso podem ser utilizadas na abertura e fecho dos disjuntores compactos em caixa moldada (MCCB) NS?
Sim, as fontes de energia do tipo impulso (t > 20ms e nível de tensão acima de 0.7*Un) podem ser utilizadas na abertura e fecho dos disjuntores compactos em caixa moldada (MCCB) NS.
Durante a ordem de fecho, a fonte de energia é também do tipo impulso e está em série com o disjuntor, que está "Ready to close".
Deste modo, mesmo que a fonte de energia esteja desligada, o disjuntor fechar-se-à.
Durante a ordem de fecho, a fonte de energia é também do tipo impulso e está em série com o disjuntor, que está "Ready to close".
Deste modo, mesmo que a fonte de energia esteja desligada, o disjuntor fechar-se-à.
Publicado para:Schneider Electric Portugal
Explorar mais
Explorar mais