Como o podemos ajudar hoje?

Ecostruxure Process Expert [2020R2]:How to use "Exec" Function in supervision participant of EPE

This document explains the parameters or settings to be set in Supervision participant to enable the "EXEC" function.

Citect Scada 2018 Supervision participant in Ecostruxure Process Expert 2020 introduced Additional security features, now requires user permission to call the Exec() function.

The user needs to perform the following steps to enable to "EXEC" Function.

1. Open refinement of Supervision Project and Set the Allow Exec field to TRUE for permitted users under Roles in Security.

pic1

2. Add the following parameter in the Citect.ini file

[Security]

BlockExec = 0


This document is applicable for Ecostruxure Process Expert 2020R1 & Ecostruxure Process Expert 2020R2.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie