Como o podemos ajudar hoje?

How to get and provide the Control-Expert’s application used by the PLC after an issue in PLC ?

1/  Open the application in Control-Expert and connect to the PLC by choosing "PLC->Connect" command or clicking on "Connect" iconconnect

2/ Check if the opened PLC application into Control-Expert is identical to the one stored into the PLC by checking if "Equal" is set into the status bar :equalIf Not "EQUAL", upload the application from the PLC to the PC in Control-Expert by choosing "PLC->Transfert Project from PLC" command or clicking on "Transfert Project from PLC" icon : upload cmdupload
Then, check that "EQUAL" status is set into the status bar.

3/ Provide the *.sta file available in the customer folder (or archive the application file in *.sta format)

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie