Como o podemos ajudar hoje?

What is the compatibility between application and software version for a Premium PLC when opening the .STA file?

Issue:
Compatibility between application versions and software versions for Premium PLC platform


Product Line:
Premium, Unity Pro, EcoStruxure Control Expert


Resolution:
The table below gives the compatibility between application versions and software versions:
Premium

Note: with restrictions below:
  • When an .STA file created with Control Expert or Unity Pro ≥ V7.0 contains extracted bits in DDT, the .STA file cannot be opened with Unity Pro version < V7.0.
  • When an .STA file created with Control Expert V15.0 Service Pack 1 or later is protected with the file encryption option, the .STA file cannot be opened with Control Expert V15.0 Classic and earlier.


Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

Precisa de ajuda?

Ferramenta de seleção de produtos

Ferramenta de seleção de produtos

Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

Obter um Orçamento

Obter um Orçamento

Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Onde adquirir?

Onde adquirir?

Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

Centro de ajuda

Centro de ajuda

Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie