Como o podemos ajudar hoje?

Cannot open Control Expert after installing and it returns an Srcsdk.dll related error.

The reasons why Control Expert  cannot be opened and returns an Srcsdk.dll related error is due to some of the ISS Setup Prerequisites sub components not getting successfully installed.

The ucmerr.log file found in folder named 'C:\ProgramData\Schneider Electric\Control Expert 15.3' could show an error similar to :
ucm

The sub components are located in the folder named '...:\ISSetupPrerequisites'.

The issue can be resolved by performing the following steps:

  • Run a registry cleaner
  • Reboot.
  • Open\mount the Control Expert installation iso file.
  • Reinstall all of the sub components found in the folder named '....:\ISSetupPrerequisites'.
  • Reboot.
  • Retest.

preq

Schneider Electric Portugal

Anexo(s)
RegClean.7z [255.84 KB]
Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie