Como o podemos ajudar hoje?

How to Unpack a Modbus Holding Register as 16 Bits Using the Modbus Scanner in a SCADAPack x70 RTU

Some vendors and some users like to bit-pack 16 single Modbus coils into a holding register. This enables a SCADA host or SCADA client RTU/PLC to get 16 bits of information along with other analog data in a single poll to a remote outstation using Modbus function code 03 (Read holding registers).

When a SCADAPack x70 device is acting as Modbus client, it can unpack the bits and place them into individual objects. This is easily done through configuration of the Modbus scanner and no logic is needed to unpack the bits.

When configurating the Modbus scanner in RemoteConnect, the user needs to select “UINT (Digital)” as the data type of what needs to be polled. This will automatically poll the holding register and break it out to individual objects when the data is returned to the SCADAPack. These individual binary objects can be assigned to logic (if needed) or can be assigned individual Modbus/DNP addresses to be polled from a SCADA system or other RTU/PLC client.

Below is an example of the SCADAPack Modbus Scanner settings that are needed to unpack the 16 bits without logic.

Scanner unpacked bits

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

Precisa de ajuda?

Ferramenta de seleção de produtos

Ferramenta de seleção de produtos

Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

Obter um Orçamento

Obter um Orçamento

Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Onde adquirir?

Onde adquirir?

Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

Centro de ajuda

Centro de ajuda

Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie