Como o podemos ajudar hoje?

Configuring x70 RTU Object in GeoSCADA For RTZ Import/Export

To configure the x70 RTU object in GeoSCADA, follow the steps outlined: *Note: This example will follow the setup using DNP3.

  • Set up the direct DNP3 outstation set, and channel as normal. The outstation will need to be a SCADAPack DNP3 direct outstation:

Outstation object location

  • Create a new RTU object depending on the SCADAPack being used:

RTU object location

  • Within the properties of the outstation created, there will be a 'SCADAPack x70' tab; within it, input the newly created device into the 'SCADAPack x70 Device' field.

image1

  • Ensure all created objects are in service, and you will now be able to import the RTZ file from RemoteConnect into GeoSCADA.

image2

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Produto:
Explorar mais
Produto:

Precisa de ajuda?

Precisa de ajuda?

Ferramenta de seleção de produtos

Ferramenta de seleção de produtos

Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

Obter um Orçamento

Obter um Orçamento

Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Onde adquirir?

Onde adquirir?

Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

Centro de ajuda

Centro de ajuda

Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie