Como o podemos ajudar hoje?

Easy-UPS BVG Models - Fan Operation

Question:

When does the fan operate on the Easy-UPS BVG models?

Answer:

The Easy-UPS BVG models have an on/off fan, there is no fan speed control. The fan turns on when the UPS is operating on battery mode or when the UPS is charging the battery.

Note: This is only applicable to Easy-UPS BVG 1500VA, 1600VA and 2200VA models. Easy-UPS BVG models below this rating do not have a fan installed.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Produto:
Explorar mais
Produto:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie