Como o podemos ajudar hoje?

What is the default IP address of the M172 Secure Interface Gateway when connected via USB?

Issue:

Default IP address of the M172 Secure Interface Gateway when connected via USB


Product Line:

M72


Resolution:

The default IP address after the connection of a PC to TM172 Secure Interface Gateway via USB mini-B connector is 192.168.254.254 .

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Produto:
Explorar mais
Produto:
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
  • Termos Gerais de Negócios
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie
  • Centro de Preferência