Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Default Alternative Text

    Controlo inteligente para operações de Petróleo e Gás

    Da aplicação mais básica ao projeto mais complexo, a Schneider Electric está empenhada no seu sucesso no mercado dos mecanismos de bombeamento e controlos.

Oil-worker, engineer, in close-ups, with large oil refinery industry in background, oil and gas.

Desafios

À medida que a procura de energia cresce, e que as regulamentações ambientais e de segurança têm um impacto cada vez maior nas indústrias de petróleo e gás, as operações eficientes em termos de energia e menores custos de manutenção são essenciais. Existem custos crescentes de energia e matérias-primas, juntamente com um número decrescente de funcionários qualificados. Para garantir a segurança, proteção e fiabilidade, enquanto protege os seus resultados, necessita de soluções inteligentes para monitorizar, controlar e otimizar os seus ativos.
  • Soluções

    Se está preocupado com eficiência energética, design dos controlos das bombas, procedimentos para concursos públicos ou cumprimento dos prazos do seu projeto, a Schneider-Electric tem soluções que satisfazem ou superam as exigências do mercado concorrencial.

    • Redução do custo da energia e da manutenção.
    • Máquinas otimizadas.
    • Tempo de comercialização mais veloz.
    • Conformidade com as normas globais.
    • Serviços e recursos de apoio técnico globais e locais.
  • Proposta de valor

    Geralmente, 60% da eletricidade consumida é utilizada para ligar os motores, sendo que 63% dessa energia é utilizada em aplicações, tais como bombas e ventiladores. Muitos desses dispositivos funcionam à base soluções simples, compostas por motores de arranque. Tal significa que o motor funciona a toda a velocidade, mesmo quando são necessários níveis de fluxo mais baixos. Muitas vezes, são utilizados métodos de controlo ou de regulação ineficientes e o consumo de energia permanece elevado. As soluções de bombagem, com a chancela Schneider Electric, foram concebidas para reduzir custos e maximizar a produção.

    • Fiável
    • Energeticamente eficiente
    • Modular e adaptável
    • Inovadora
    • Abrir
    • Ambientalmente conforme
  • Diferenciação

    O que podemos fazer por si?

    • Reduza o tempo de comercialização da máquina, ao utilizar soluções previamente projetadas e poupe até 50% no tempo de conceção e de instalação.
    • Aumente o desempenho da máquina com soluções inovadoras, com funções para aplicações de bombagem e tecnologia de acionamento energeticamente eficiente, e poupe até 30% em termos de custo típico do consumo energético da máquina.
    • Disponibilizar diagnóstico avançado e recursos de monitorização para uma manutenção mais eficaz, de modo a aumentar o tempo de atividade total do ativo, e maximizar a produção.
    • Disponibilizar um único ponto de contacto e responsabilidade enquanto fornecedor único de uma solução completa.
    • Disponibilizar uma vasta rede de distribuição para garantir a disponibilidade do produto.
    • Aproveitar as sinergias dos segmento cruzados (Construção Comercial, W/WW, consultores, Petróleo e Gás, SI/CPB e OEM).
Armazenamento de combustível

Aplicações

A Schneider Electric é o parceiro ideal para soluções de bombeamento inteligentes e energeticamente eficientes, em todas as principais indústrias (petróleo e gás em terra e em alto mar, edifícios comerciais, distribuição de água, e águas residuais)

Benefícios

  • condutas de uma refinaria à luz do dia, gestão da energia

    Soluções para bombas inteligentes
    • Prolongar a vida útil das bombas.
    • Reduzir os custos de manutenção.
    • Maximizar o tempo de atividade da produção.
  • Refinaria iluminada à noite, gestão da energia

    Reduzir o consumo de energia.
  • Conformidade e Regulamentações

    Cumprir os critérios dos relatórios energéticos, estipulados por regulamentação governamental.