Cybersäker distansstyrning med nya operatörspanelen Harmony STM6 från Schneider Electric
Nu lanseras nya, lättmonterade och uppkopplade operatörspanelen Harmony STM6 från Schneider Electric. Panelen monteras enkelt med ett 22 mm hål och ansluts till internet för säker uppkoppling och styrning på distans. När ledtider förkortas kan service och driftsäkerhet förbättras, vilket skapar nya möjligheter för maskinbyggare, systemintegratörer och andra med ansvar för styrning och drift av maskiner och system.
Glöm rektangulär håltagning och spara tid och pengar redan vid montaget. Den nya operatörspanelen från Schneider Electric som finns i storlekarna 4 och 7 tum, kräver bara ett enkelt 22 mm hål. Annars är den stora nyheten den cybersäkra gateway som blir kopplingen mellan maskinen och det användargränssnitt som skapar uppkoppling oavsett geografisk placering. Harmony STM6 är kompatibel med den nya generationens programvara EcoStruxureTM Operator Terminal Expert och den senaste grafiktekniken från Schneider Electric.
– Lanseringen av Harmony STM6 möjliggör remote assistance i praktiken där exempelvis maskinbyggaren verkligen kan supporta sina kunder i fält när som helst utan att själv vara på plats. Det är ett naturligt steg i utvecklingen mot industri 4.0, säger Josef Christoffersson, Product Manager på Schneider Electric.
Mer om Harmony STM6
Estetisk visualisering med hypermodern grafisk motor:
- Skärmupplösning med 16 M färger
- Modulärt kompakt koncept
- Kompatibel med nya generationens programvara EcoStruxureTM Operator Terminal Expert, högkvalitativ grafik och snygg design
Enkelhet längs hela livscykeln:
- Verktygsfri montering, hål med diameter 22 mm för installation
- Enkelt underhåll, modulärt och reservdelar
- Certifierad för global export
- Elektronisk handbok via QR-kod för enkelt underhåll i fält
Dubbel IP-anslutning:
- Ethernet x 2 -> Dual IP, end-to-end cybersecurity
- Secure Connect Ready, cybersäker gateway till internet
- EcoStruxureTM Operator Terminal Expert, senaste grafikmotorn från Schneider Electric
För ytterligare information, kontakta:
Karolina Blacharska, presskontakt på Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com
Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On.
Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet.
Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier.
Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.
Införande av Wiztrusts Blockchain certifieringsplatform
Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.