Schneider Electric utökar smarta hem-systemet Wiser med utomhuskamera för ökad säkerhet
18/11/2021
Schneider Electric kompletterar nu smarta hem-systemet Wiser med ytterligare en säkerhetsprodukt. Utomhuskameran Wiser IP-kamera aktiveras av rörelse och hjälper till att hålla koll på objudna gäster när ingen är hemma.
Wiser IP-kamera stödjer full HD (1080p) och reagerar på rörelse tack vare den integrerade videoanalysen. Den tar då en bild eller startar video- och ljudinspelning och skickar en notis via appen Wiser by SE. Kameran har IR-belysning för inspelning under dygnets mörka timmar, med upp till tio meters räckvidd. Den kopplas upp via WiFi och får ström via den medföljande 12V DC-adaptern.
Precis som inomhuskameran har utomhuskameran stöd för tvåvägskommunikation, det vill säga att det finns möjlighet att kommunicera med individer som befinner sig på den övervakade platsen.
– Utomhuskameran är en ny säkerhetsprodukt som är ett efterfrågat komplement i Wiser-portföljen, säger Jens Strinsjö, produktansvarig för Wiser på Schneider Electric. Vi gjorde en undersökning förra året och då visade det sig att nästan varannan person tycker att en av de största fördelarna med smart hemteknik är att säkerheten förbättras. Med både inom- och utomhuskamera och detektorer vid fönster och dörrar går det att hålla väldigt bra koll på hemmet även när ingen är hemma.
Säkerhetssystem ger lugn i sinnet
47 procent tycker att en av de största fördelarna med smart hemteknik är att den förbättrar säkerheten och 38 procent tycker att en av de största fördelarna med ett smart hem är att få lugn i sinnet när man inte är hemma. Det visar en undersökning bland 1000 svenskar från 18 år, som gjordes av Edelman Intelligence på uppdrag av Schneider Electric år 2020.
– Eftersom du får larm och notiser i appen när något avviker från det normala innebär det en större trygghet. Det gäller inte bara inbrott utan också exempelvis vattenläckor, om frysdörren står öppen eller om kaffebryggaren inte är avstängd, säger Jens Strinsjö.
Navet i Schneider Electrics smarta hem-system Wiser är en gateway, som kopplar upp systemet mot internet och gör att alla inkopplade funktioner kan styras via appen Wiser by SE.
Schneider Electric kommer i framtiden att stödja det enhetliga protokollet Matter i sin produktportfölj för smarta hem. Matter kommer att användas i många smarta hem- och fastighetslösningar inom belysning, lås, högtalare, VVS-styrning, säkerhetssystem och routrar världen över för att både hem och företag ska kunna välja att integrera de certifierade enheter som bäst passar deras behov, oavsett varumärke, istället för att begränsa sig till ett slutet system. Läs mer om Matter här.
Läs mer om Wiser och smarta hem här.
Tekniska specifikationer Wiser IP-kamera
- Driftspänning: 12 V
- Maximal matningsström: 1 A
- Typ av nät: DC
- Effektförbrukning i W: 6 W
- Anslutningstyp: Micro USB port för strömförsörjning
- Datalagring: Micro SD kort, upp till 128 GB
- Typ av kommunikationsnätverk: Wi-Fi 2,4 GHz överensstämmer med IEEE 802
- Kommunikationsprotokoll: HTTPS, DHCP, DNS
- Maximalt antal enheter per nätverk: 4 st
- Sensortyp: CMOS Digital WDR (wide dynamic range)
- Upplösning: 2 megapixel, 1080 px, 15 fps/sek
- Synvinkel: 103 grader horisontell, 54 grader vertikal
- Mörkerseende: Infrared LED 9, 10 m för IR LED
- Ljud: Semiduplex, H.264
- Kryptering: AES 128, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA22
- Kapslingsklass: IP56
- Arbetstemperatur: -20 till 60 grader C
- Material: Plast
- Mått: 77 x 149,7 mm
- Vikt: 220 g
För ytterligare information, kontakta:
Karolina Blacharska, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com
Om Schneider Electric:
Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On.
Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet.
Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier.
Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.
Införande av Wiztrusts Blockchain certifieringsplatform
Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.